This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:器件开关损耗评估器/仿真

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391783/bq25892-device-switching-loss-estimator-simulation

器件型号:BQ25892

工具与软件:

TI 是否为 P/N BQ25892提供开关损耗估算器或仿真模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    我们没有可用于 BQ25892的开关损耗估算器或模型。  

    如需通过 BQ25892计算功率损耗、我建议参考数据表第16页上的效率图(图8-1和8-2)。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    请提供用于这些图的电路的更多细节(原理图、器件列表)。 电流纹波的百分比是多少?  10毫欧的 DCR 代表什么? 一份介绍如何解读充电效率与充电电流关系图的应用手册可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    感谢您的评论。  

    使用 BQ25892EVM 板收集效率数据。 评估板的产品页面链接如下: https://www.ti.com/tool/BQ25892EVM-664 。 从产品页面、您可以参考 EVM 用户指南、其中提供了电路板的原理图和 BOM。  

    10m Ω 的 DCR 以用于收集结果的电感器为基准。 让我指出、用于效率测试的10m Ω DCR 电感器不是 EVM 板上组装的默认电感器。

    如果您知道计划的输入电压和充电电流、则可以使用图中的相关效率值来计算特定输出电流所需的输入电流、因此还可以计算 BQ25892运行产生的预期功率损耗。  

    电流纹波的百分比是多少?  [报价]

    数据表第10.2.2.1节提供了有关在给定工作条件下预期纹波电流的信息。  

    此致、

    Garrett