This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:设计审查

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392501/tps546d24a-design-review

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

您好!

我的客户已申请 TI 对 TPS546D24A 设计的审核。

请查看他们在下面的设计、看看是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../5861.TPS546D24A_5F00_SCH.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    1) 1) VLOOP 增益为8时、电压环路带宽对于 650kHz 开关频率而言过高。 我建议更改为 Comp Code 28、以将 ILOOP 增益设置为7、将 VLOOP 增益设置为2。 为此、请将 MSEL 引脚搭接电阻器 Rtop (R28)更改为26.1k、将 Rbot (R34)更改为46.4k。

    2) 2) AGND 和 PGND 都连接到原理图上的同一网中。 确保在布局中、AGND 在散热焊盘上的单点连接到 PGND。  

    谢谢!

    Tomoya