This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056EVM-296:在空载条件下、Vout 升至高于 VoutReg

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25630-1EVM-291, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392152/ucc28056evm-296-vout-rises-way-above-voutreg-under-no-load-condition

器件型号:UCC28056EVM-296
主题中讨论的其他器件:UCC25630-1EVM-291UCC28056

工具与软件:

大家好、我目前正在对我拥有的两个不同的 UCC28056BEVM-296评估模块进行一些初步测试。  

对于测试设置、我将使用230V/50Hz 的交流电源和12V 的直流电源为电路板供电。 我还使用万用表监控输出电压。 没有向输出施加负载。  

我注意到、在此条件下、输出电压远高于390V 的标称值、达到420V 及更高的值。 我没有检查 OVP1是否在440V 时跳闸、因为我是在电压上升到420V 以上时禁用交流电源、以避免对电路板造成任何可能的损坏。

我还注意到、施加非常小的0.5W 负载、问题得以解决。 输出电压在390V 以上停止增加、在385V-391V 范围内较为稳定。

我的问题如下:
这是控制器预期的行为吗?
如果是这样、我是否必须向 PFC 的输出端添加最小负载才能避免这种情况?
这个最小负载的值是多少?
或者、OVP1是否足以保证安全运行?

如果这不是控制器预期的行为、您为解决此问题有什么建议吗?

此外、您是否对这种行为背后的机制有任何了解?
它是否与系统的稳定性有关?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、  

    在空载条件下、我不希望 UCC28056B EVM 输出电压漂移明显高于标称值。  
    这不是控制器预期的行为、因此通常不需要最小负载。   
    我想你的情况是不正常的、必须查明电压上升的原因。  

    首先、由于您能够在 Vout 上升至>420V 表示 Vout 逐渐升高而不是在微秒或毫秒内升至420V、因此手动收集和关闭输入电源。  你能验证这个猜测,请?  如果是、通常需要多长时间从~390V 上升至~420V?
    它是否对115Vac 的输入电压执行相同的操作?   

    除了  Vout 上的万用表外、您是否还有其他仪表连接到 EVM 测试点?  如果是、它们是什么?它们在哪里?  

    上一个 E2E 主题( https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720810/ucc28056evm-296-ac-current-waveform-explanation-for-burst-mode )包含一个 PDF 文件、其中第一张幻灯片显示了 连接到 LLC EVM UCC25630-1EVM-291 且 LLC 输出 A 0A (无负载)的 UCC28056BEVM-296的交流输入电流。  查看 LLC EVM 用户指南可以发现、  390V 时的空载输入功率为39.7mW (www.ti.com/.../sluubq8中的表2)。
    这表示 负载少于 PFC EVM 上的负载数量的1/10。  
    我建议在第一张幻灯片中将您的 EVM 输入突发电流模式与 PFC-LLC 组合空载电流模式进行比较。  
    还应注意幻灯片1中的 PFC 输出电压纹波(红色曲线、在5V/div 条件下耦合交流)、并与空载和0.5W 负载条件下的纹波进行比较。  

    我认为 Vout 上升不是由环路稳定性问题引起的。  我认为这是由某种漏电流问题引起的。  
    如果平均 Vout 随着时间缓慢上升(与典型的 PFC 环路响应时间相比)、则电压环路认为其处于稳压状态、并在 VO_SNS 输入端增加到 GND 的漏电流、或者流入 COMP 引脚的漏电流增加、使其无法尝试延长突发之间的死区时间以保持 Vout 稳定。   

    以上是我根据上述信息提出的想法。  
    请按照建议进行调查。  

    此致、
    Ulrcih  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ulrich ,谢谢你的答复。

    在进一步测试后、我们发现问题与我们为 UCC28056供电时使用的12V 电源有关。
    电源以某种方式通过接地连接将噪声注入电路。 这导致 Vout 值缓慢增加、并在运行数秒内达到420V。 通过更换电源、我们可以解决这个问题、现在 EVM 运行良好了!

    感谢您的帮助