This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:用于反相降压拓扑?

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82902, TIDA-01405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391474/tpsm82902-use-in-inverted-buck-topology

器件型号:TPSM82902
主题中讨论的其他器件: TIDA-01405

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

如应用手册 SNVAA71或 TIDA-01405设计指南中的其他模块所示、TPSM82902模块是否可用于反相降压拓扑?

我想在 Vin = 12V、1A 标称输出电流的情况下实现 Vout =-2.3V。

谢谢!

Remi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remi:

    是的、可以在这种情况下使用 TPS82902。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin。

    感谢您的快速回复。 准备好后可以在这里张贴相应的电路、方便大家查看。

    此致、

    Remi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin。

    我是这样起草原理图的。 我的主要质询是关于模式引脚。 我不确定它应该连接到系统接地(在本例中为 VOUT)还是连接到 GND 引脚。

    谢谢!

    Remi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Colin 将在下周早些时候与您联系。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remi:

    请参阅以下两项建议:

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin。

    非常感谢您的建议。 我将相应地修改我的设计。

    此致、

    雷米