This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:电流提升时间较慢

Guru**** 2925120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391433/bq25792-current-raise-time-is-slow

器件型号:BQ25792
Thread 中讨论的其他器件:BQ25898

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助解释为什么 BQ25792充电电流提升速度(380ms 至 ISET)低于 BQ25898 (80ms)? 这符合预期吗?

还发现、移除适配器后、Vbus 需要5s 时间才能降至0V。

谢谢,期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    至少请参考数据表中的第9.3.4节以了解时序基准。  

    转换器启动至少需要210ms (如果启用了 D+/D-)。  如果不需要、可以通过将 REG11[6]设置为0来将其关闭 D+/D-。 输入端的电容是多少? 您可以通过将 REG16[3]中的 VBUS_PD_EN 启用为1来缩短时间、如果具有 ACFFFET、则还可以  根据是否使用两个源设置 REG16[1]和/或 REG16[2]。

    此致、

    Jibin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jibin!

    拔下 ADC VBUS 需要5秒才能达到0V、它与内部耗散电路或 ADC 序列是否相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    会是 IC、但设置会导致5s?

    此致、

    Jibin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jibin:

    D+/D-未启用、VAC1/VAC2直接连接到 VBUS、没有 ACFET。 REG16[0]、REG16[1]和 REG16[2]都设置为1、电流上升时间不会改变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    您是否将 REG11[6]设置为0? 您能给我提供您的原理图吗? 输入端的电容是多少?  

    此致、

    Jibin