This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:如何通过 MFI OCP 测试

Guru**** 2517520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810-Q1, TPS25830A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391880/tps25810-q1-how-to-pass-mfi-ocp-test

器件型号:TPS25810-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS25830A-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户想知道如何通过 TPS25810-Q1设计的 MFi OCP 测试。 我 在 TI.com 上找到了 SLVAEQ2的应用手册。 本文介绍了基于 TPS2583x/4x-Q1通过 MFi OCP 测试的解决方案。 是否有关于  TPS25810-Q1的应用手册?

SLVAEQ2 : www.ti.com/.../slvaeq2.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    本应用手册不适用于 TPS25810-Q1、因为它没有电阻器可编程电流限制(ILIM/ILIMIT 引脚)。 810-Q1有两个固定限流。  我认为我们没有关于 TPS25810-Q1的类似报告。

    我在我们的目录中找不到任何产品、那就是具有电阻可编程电流限制但没有集成直流/直流转换器的汽车 CC 控制器。  您可以使用 TPS25830A-Q1之类的器件、并将其直流/直流输出保留 为未使用状态。  很遗憾、我想不出更好的选择。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的答复。 让我向客户核实一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。

    此致、
    Eric