This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5812:VIN 是什么意思?

Guru**** 2502825 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813, LP5810, LP5812, LP5811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392632/lp5812-what-does-vin-mean

器件型号:LP5812
主题中讨论的其他器件:LP5810LP5811、LP5813

工具与软件:

尊敬的支持团队:
我有关于 LP5810和 LP5812的问题。

VIN 在"建议运行条件"中是什么意思?

是 VLED 吗?

我知道 VCC 的建议范围是2.7V 至5.5V。

LP5811和 LP5813的信息混杂在一起、导致难以理解数据表。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家不在办公室,将在星期一给你一个反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    很抱歉这里有一个错误、实际上我已经修复了这个错误、但公共数据表中需要一些内容才能在 TI.com 上发布。

    如果您对 LP581x 有任何疑问、可以详细讨论它、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared