This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:建议的 VLED 电压

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392599/lp5036-recommended-vled-voltage

器件型号:LP5036

工具与软件:

尊敬的支持团队:
这是关于 LP50xx 的 VLED 电压的问题。

是否有建议的 VLED 电压?
我是否应该在确定施加的 VLED 电压时考虑 LED VF、以便 OUTx 引脚上的电压为0至5.5V?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家不在办公室,将在星期一给你一个反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    是的、最大 VLED 应为5.5V、但您可以在设置 VLED 时考虑到 LED VF。

    BR、Jared