This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53-Q1:用于双开关正向转换器的 UCC28C53-Q1控制器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C53-Q1, PMP30183, UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391985/ucc28c53-q1-ucc28c53-q1-controller-for-two-switch-forward-converter

器件型号:UCC28C53-Q1
Thread 中讨论的其他器件: PMP30183UCC28C53

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想将 UCC28C53-Q1用作双开关正向转换器的控制器。 但我还希望过流和过压保护功能。 我如何使用 TI 元件或外部元件来实现它、您可以提供建议吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28C53-Q1是一款通用单端 PWM 控制器、旨在采用峰值电流模式控制运行。 这意味着、您本身可以获得逐周期电流限制、但没有过压保护、因此需要从外部进行设计。 PMP30183 是 TI 参考设计的一个示例、展示了双开关正向拓扑。 此外、还可搜索"双开关正向转换器 E2E TI"

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢提及、但我知道、我们只能从外部完成、但刚才问是否有 TI 提供过压保护的基准电路。

    过电流保护又如何?

    已检查 PMP30183、但未找到任何保护参考电路。

    另一个查询:

    我想按以下方式进行设计、将控制器输出连接到隔离式半桥驱动器的两个输入、以满足双开关正向要求。

    我可以这样做吗?如果您检查并确认..ca、就没有问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方框图看起来是正确的。 通过逐周期峰值电流模式控制来提供过流保护。 您可以通过 Google 搜索或 在此处看到许多 E2E 主题、例如最近发布的这个主题。 如果希望 PWM 采取比控制器更进一步的 OCP (和 OVP)纠正措施、则需要从外部设计这些电路、例如检测线路电压和使用比较器在 OVP 期间关断 PWM 输出。 我没有要参考的示例电路、但您也可以通过 Google 搜索。 由于 UCC28C53不检测输入电压、因此您需要引入线路电压感应、您需要一种方法来偏置比较器电路、以确保其在 OVP、OCP 关断期间保持激活状态、并且您需要一个稳定基准来比较分压后的输入电压。 我之前在柯林斯(UTC/汉密尔顿标准)担任模拟/电源设计人员、这些电路在许多电源设计中都很常见。 似乎您应该能够在公司内部充分利用某些重用资源?

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、感谢您的建议

     我已经通过 OVP 和 OCP 的仿真对其进行了分析、现在就完成了。继续使用基于输出电阻器  的检测和比较器进行 OVP 和 OCP 跳闸  

    谢谢。