This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:LT SPICE 模型

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714EVM-551, TINA-TI, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392510/ucc27714evm-551-lt-spice-model

器件型号:UCC27714EVM-551
主题中讨论的其他器件: UCC27714TINA-TI

工具与软件:

您好、我要查找器件型号为 UCC27714EVM-551的 LTSpice 仿真、但未找到。 您能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您解答有关 UCC27714EVM 的问题。

    对于该 EVM、您能够针对 EVM 所在的栅极驱动器 UCC27714获取未加密 PSpice 模型和 TINA-TI 瞬态模型。 这位于产品页面的设计工具和仿真部分。

    UCC27714高速4A 峰值输出、600V 高侧/低侧栅极驱动器

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore