This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:原理图检查

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392553/ucc29002-schematic-check

器件型号:UCC29002

工具与软件:

大家好、团队成员:

可以帮助检查此原理图吗? 或者有任何建议和修改? 感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../UCC29002-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!  

    感谢您关注 UCC29002负载共享控制器。  

    UCC29002需要访问  CN1和 CN2上电源单元(PSU)的遥感输入、但这两个连接器上均无相应引脚。  
    我假设每个输入 VIN1和 VIN2的 PSU 相同。  

    如果 PSU 没有遥感输入、则无法使用 UCC29002、除非可以在 PSU 上访问和断开反馈检测点。
    在任何情况下、每个 ADJ 信号都需要在相应的 PSU 连接器中使用专用引脚。

    其他问题:  
    1.每个 UCC29002的 VCC 应连接到相应 PSU 连接器的 VINx。  
    2.禁用开关 Q15和 Q16仅在 应用程序因某种原因要求必须在某个时间禁用任一负载共享控制器时才需要。  
    3. Excel 设计工具 https://www.ti.com/tool/download/SLUC684 应填写此应用的目标参数以确定支持的组件值。  设计负载共享需要 PSU 的电压环路增益曲线。  
    4.   应全面阅读 UCC29002数据表 www.ti.com/.../ucc29002以便了解此负载共享控制器的工作原理。  
      CN1和 CN2上没有 ADJx 引脚、这表明我们无法充分理解负载共享的电压调节概念。  

    此致、
    Ulrich