This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132:引脚1:它是否可以连接至引脚2 (GND)?

Guru**** 2950630 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4132, REF4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392223/ref4132-pin-1-can-it-be-connected-to-pin2-gnd-or-not

器件型号:REF4132
主题中讨论的其他器件:LM4132、

工具与软件:

Re: e2e.ti.com/.../lm4132-no-connect-pin-1

建议使用另一论坛海报、而不是 LM4132、因为"您可以将引脚1连接到 GND"。

我已检查 FMA (请参考 SNVAA08)、结果显示:(表4-4)用于将器件引脚短路到相邻引脚的引脚 FMA:"N/C 1 - GND: 可能会影响功能。 引脚未在内部连接至 GND。'

它是什么...?

谢谢
TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    很抱歉在这一点上出现了混淆。  我可以确认这一点 REF4132的引脚1可以接地 而不影响器件性能。  SNVAA08将更新以准确反映这一点。  

    另外需要注意的是、REF4132 (左)和 LM4132 (右)是引脚对引脚的、但我会这样做 不建议将 LM4132的引脚1接地。  

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jackson -快速响应非常感谢。