This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:电感器计算

Guru**** 2815015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392034/lm3414hv-inductor-calucations

器件型号:LM3414HV

工具与软件:

Steven、您好。  

数据表上的最小电感值计算公式不正确。

请参阅下面的屏幕截图:

输入电压为48V、而不是公式中输入的35V。

这是否可以修订和增发、以避免混淆?

您能否在单独的说明中进一步说明1A 应用所需的饱和电流? 我的开关频率当前为250kHz、这将有效地将所需的最小电感加倍至94uH、最接近的标称值为100uH。 我选择了以下部分:

https://uk.farnell.com/abracon/aspiaig-s8050-101m-t/inductor-shielded-100uh-20-aec/dp/2709650

我期待收到您的回复。

谢谢你。

此致、

尤苏夫.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我在电感器计算中圈出了误差(红色)、如下面的屏幕截图所示:

    谢谢你。

    此致、

    尤苏夫.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yousuff:

    我将在今天晚些时候查看这一问题和反馈。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yousuff:

    [报价 userid="604644" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392034/lm3414hv-inductor-calucations/5324333 #5324333"]

    我在电感器计算中圈出了误差(红色)、如下面的屏幕截图所示:

    [报价]

    非常感谢您在数据表中指出这个错误。 我们将在下一次数据表修订版中纠正该问题。

    [quote userid="604644" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392034/lm3414hv-inductor-calucations、您可以在单独的注解中进一步解释1A 应用所需的饱和电流吗? 我的开关频率当前为250kHz、这将有效地将所需的最小电感加倍至94uH、最接近的标称值为100uH。 我选择了以下器件:

    电感器的饱和电流额定值应大于通过电感器的峰值电流、可以通过以下公式计算得出:I_L_peak = I_LED + 0.5 * delta_I_L-PP。

    此致、

    Steven