This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:输出电压超过设定点

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389912/tps62933-output-voltage-exceeding-setpoint

器件型号:TPS62933

工具与软件:

您好!

我在控制电压设定点方面遇到问题、如果能够深入了解、我将不胜感激。  

问题:

我有一个可连接 Spartan7 FPGA 的1V 电源轨。 启动时、我看到输出上测得的电压为直流1.000V。 当我对 FPGA 进行编程时、这个电压上升到1.30V。    

修复:

我安装了一个并联至输出电容器的100 Ω 泄放电阻器。   

我的期望是 这个特定 固件消耗的电流很低;我预计在1V 电源轨上的电流为~μ A 1mA。  

其他上下文:

电源设计似乎最初可以工作、在这里、电路板能够使用 FPGA 测试各种固件。 FPGA 停止工作后、1.3V 电压即被确定为问题所在。 在其他电路板中、这些其他电路板也存在1.3V 的问题。 所述的100欧姆修复适用于所有电路板。

我对电压上升到高于设定点的潜在原因感兴趣、尤其是当我对 FPGA 进行编程时设置点发生变化时。 我知道该电源专为更高的电流负载而设计、因为未来的设计可能需要它。 是否存在导致这些问题的设计问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    Bella 将在下周回复您。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    通过对 FPGA 进行编程、这是否意味着 TPS62933的输出电流会增大?

    能否添加 SW、Vout 在正常运行和1.3Vout 异常运行下的波形? 您还可以检查 VFB、它应该是稳定的0.8V。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    由于不活动、我将关闭此主题、如果还有其他问题、请随时告诉我。

    谢谢、此致。