This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:正确的规格##39;d VIN 导致器件发生故障

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389956/tps62932-properly-spec-d-vin-is-causing-the-device-to-fail

器件型号:TPS62932

工具与软件:

我使用的是 TPS62932、如随附的图所示。 该器件按照规格工作、除非我执行以下操作;

我以25V 的输入电压运行该器件一段时间(可能超过24小时)、然后我随机移除输入电压、然后重新连接。 当我这么做时、器件会烧毁、并且 Vin 短接至 GND 和 BST。

这似乎是在 Vin 下电上电(大约在5次中的1次)时随机发生的、并且发生在乘法电路板上。  

通过这些 Vin 下电上电、Vin 始终保持在25V 不变。TPS6293上的负载可以变化、但绝不会超过200mA。正如附加的原理图所示、我认为我正确使用了该器件。

那么、您能帮助我调试这个问题吗?

THX

Jeff Boyer  |  工程所有者兼总监 |  TekMagic

电子邮件: Jeff.B@TekMagic.net 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    您是如何断开并重新连接 VIN 的? 输入端是否有长电缆? Vin 是否定然上升? 当重新连接 VIN 并发现是否存在过冲时、您是否能够测量 Vin 波形? Vin_Abs_max 为32V。

    以及能否共享布局图像?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff  

    由于不活动、我将关闭此主题、如果还有其他问题、请随时告诉我。

    谢谢、此致。