工具与软件:
这款 TPS56637由15V 供电、设计用于将其调节至5V。 它为电路板供电时、空闲时消耗250 mA (MCU、放大器、门等)、转换器正常工作。 转换器的原理图如下所示:

电感器为 XAL7070-332MEB 3.3uH、15.1A、9.42m Ω 电感器、输出电容器为47uF 16V 低 ESR X5R 电容器。 电路板空闲时的输出电压保持在5V 左右、纹波非常低。
下面是所用布局(2oz 铜、6L 电路板)的屏幕截图:

我正在尝试使用5V 106mA 线圈打开继电器。 继电器驱动器的原理图如下:

当 SSR 激活时、在转换器输出端捕获该波形:

输出保持关闭大约25ms。 数据表中的第7.3.5节说明: 当输出电压降至低于目标电压的65%时、UVP 比较器会检测到这种情况并在0.25ms 抗尖峰脉冲等待时间过后关断器件、然后在25ms 的断续时间后重新启动。 这意味着该器件正在以某种方式限制输出电流、从而使压降发生变化、然后完全关闭输出。
我曾尝试在继电器线圈附近增加额外电容(1000 μ F)、但问题仍然存在、因此即使直流继电器线圈不会 消耗浪涌电流、也不会出现浪涌电 流问题。
我想知道设计是否可以根据我的用例进行改进、或者 IC 是否可能出现故障。