This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:关断

Guru**** 2520930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392282/tps61161-shutdown

器件型号:TPS61161

工具与软件:

大家好、团队成员:

在我们的设计中、此处给出的条件可能无法满足、" LED 阵列的最小正向电压必须超过最大输入电压、以确保 LED 在 SHUTDOWN 模式下保持关闭 "

如何避免该问题、我能否在 TPS61161前面添加一个高侧开关?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    在您的条件下、VIN 和 VOUT 是多少?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    Vin=5V、Vout=取决于 LED 板中 LED 的数量。 我们有不同的 LED 板型号、其中4-10个 LED 串联。  

    10个串联 LED 不存在问题、但4个串联 LED 存在问题、其中总最小 Vf 变为3.6V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    由于这是升压转换器、因此 VOUT 应高于 VIN。 高侧开关会很有用。

    BR

    Patrick