Thread 中讨论的其他器件:LM5156EVM-BST
工具与软件:
团队成员、您好!
如果使用 EN 和 SYNC (未使用 UVLO)、如何通过这一个引脚连接 EN 信号和 SYNC 信号?
是否需要额外的 FET?
此致、
奥斯汀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
如果使用 EN 和 SYNC (未使用 UVLO)、如何通过这一个引脚连接 EN 信号和 SYNC 信号?
是否需要额外的 FET?
此致、
奥斯汀
您好、Austin、
或者这是否意味着它在禁用条件前一直保持启用状态(低电平~ 35us)?
是的、这就是它的含义。
因此、您也可以应用高于333kHz 的开关频率。
此致
Moritz