This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:关于 EN/UVLO/SYNC 引脚的问题

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156EVM-BST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389589/lm51561h-question-about-en-uvlo-sync-pin

器件型号:LM51561H
Thread 中讨论的其他器件:LM5156EVM-BST

工具与软件:

团队成员、您好!

如果使用 EN 和 SYNC (未使用 UVLO)、如何通过这一个引脚连接 EN 信号和 SYNC 信号?

是否需要额外的 FET?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您的咨询。

    可以像在 LM5156EVM-BST 中一样实施 SYNC 和 SHUTDOWN:

    对于使能、您可以将 UVLO 引脚连接到 MCU 或其他带有电阻器的使能电路。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moriz:

    感谢您的答复。

    根据数据表、器件 EN 需要1.5us 逻辑高电平。 如果客户使用如图9-16所示的电路、则外部 SYNC 频率不能大于333kHz。 是这样吗?

    客户不会使用 UVLO。  

    此外、客户希望通过 MCU 控制器件的开/关、以及通过外部控制 SYNC 时钟

    如果我的理解正确、您能否查看下面的原理图可以吗?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    是的、该原理图应该可以正常工作。

    我建议在 MCU 的输出端添加一个电阻器(~1k)。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的答复。

    您能否确认外部频率范围?  

    在数据表中、"如果 fSYNC 保持高逻辑状态的时间长于1.5 µs、则器件被启用"、这意味着 f_SYNC 被限制在333kHz (1/(1.5us * 2))、还是意味着它在禁用条件前保持启用状态(低电平~ 35us)?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    或者这是否意味着它在禁用条件前一直保持启用状态(低电平~ 35us)?

    是的、这就是它的含义。

    因此、您也可以应用高于333kHz 的开关频率。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的快速回复。

    如果在图9-16的情况下应用固定时钟频率(500kHz)、器件似乎无法启用。

    这种情况如何?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    首先、必须有一个至少1.5us 的高电平信号、然后可以应用时钟信号。

    此致

    Moritz