This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:TPS55288-Q1、用于3.3V 和5V 稳压器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1, TPS55288, TPS552882, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389164/tps55288-q1-tps55288-q1-for-3-3v-and-5v-regulators

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55288TPS552882TPS61299

工具与软件:

您好!  

我们将  通过2.8V 和5V 之间的输入电源对3.3V 和5V 稳压器使用 TPS55288-Q1、我们的问题 是:

1- TPS55288-Q1是否能够在此输入范围(2.8V -->5V)内工作 并提供良好的3.3V 和5V 输出电压?

在这种情况下、能够提供多大的电流?  

3-我在数据表中看到 VCC 引脚为5V、如果输入和输出电压不是5V、该 VCC 引脚是否仍为内部 IC 供电?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    感谢您的咨询。

    1.我可以知道这里的项目和应用是什么吗? 这是汽车应用吗? 如果不用于汽车应用、我们有更合适的器件。

    2.最小上升 Vin 为2.8V、降压/升压侧的输入电压是否会由于输入电缆压降而降至较低的值?

    3.此应用所需的最大输出电流是多少?

    当 Vin 和 Vout 都低于5V 时、VCC 将由最大值(Vin、Vout)供电。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、  

    感谢您的答复!  

    我们的应用不是汽车应用、而是 便携式计算机。 它将由3.7V 电池供电(可以降至2.8V) 或由5V USB 供电、我们需要通过这些输入进行3.3V 和5V 稳压、每个输入为6A、因此基本而言、我们需要能够在2.8V 至5.5V 或更高电压范围内工作并提供 3.3V 或5V 电压和6A 电流的降压/升压转换器。  

    谢谢!  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    感谢您的反馈。

    关于电源要求、我想检查一下:

    1.当 Vin=2.8V 时、5V 输出的最大输出电流是多少? 仍是6A?

    当 Vin=2.8V 时、3.3Vout 的最大输出电流也是6A?

    我需要检查 TPS55288是否可以满足这一要求。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Bryce、  

    在这种状态下、5A 可能就足够了。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    谢谢、即使2.8Vin 和3.3Vout/5Vout 的最大输出电流为5A、唯一可行的降压/升压转换器也是 TPS552882 (非 I2C 版本)、我将检查 TPS55288是否可以满足要求。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  Bryce、

    谢谢!!  

    它不需要是 I2C、主要要求是可以提供5A、2.8V 用于3.3V 和5V 调节。 由于我们要将其用作所有器件的主稳压器、因此我们需要3.3V 和5V 两种电压、因此如果这是安全的并可以做好准备、我们就不需要使用带 I2C 接口的稳压器。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    谢谢、会在工作台上查看并稍后回复。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  Bryce、

    谢谢、感谢您的帮助。  

    最棒的!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    根据基准测试、该器件可以从2.8Vin 和3.3Vin 输出5V/5A。 但请注意、建议为内部 LDO 使用外部5V 电源、因为 VCC 用于内部驱动器和逻辑电路。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Bryce、  

    感谢您的回答、3.3V 输出怎么样?  

    那么、我们需要第二个降压/升压5V 来为 VCC 供电?  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    对于2.8Vin 和3.3Vout、该器件可以输出5A、但由于内部 LDO 由最大值(Vin、Vout)供电、这意味着 VCC 电压值将小于3.3V、当 Vin=2.8V 且 Vout=3.3V 时、该值接近 VCC UVLO 电压、因此建议在 MODE 引脚上选择外部 VCC 电源、并通过 VCC 引脚连接外部5V 电源。 如果系统没有此电源轨、则可以使用升压转换器来执行此操作。

    另一个解决方案是:您可以使用两级 DC/DC 来替换一个降压-升压转换器、例如、第一级升压输出6V、和使用第二级降压来输出3.3V 或5V。

    BRS、

    布莱斯

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Bryce、

    感谢您的支持!!  

    您能否推荐用于 VCC 的升压稳压器?  

    此外、您能否为  TPS55288 设计中使用的两个 MOSFET 和电感器推荐 适合我们设计的器件型号?  

    此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    对于升压器件、您可以借助 TPS61299生成5.2V 输出电压来为 VCC 供电、建议在输出侧添加一个磁珠来滤除噪声。

    https://www.ti.com/lit/gpn/TPS61299

    对于 MOSFET 和电感器、您可以从用户指南中查看 TPS552882 EVM 上使用的器件。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvubx7

    BRS、

    布莱斯