This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069设计计算器 REVC 2

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386834/lm5069-lm5069-design-calculator-revc-2

器件型号:LM5069
Thread 中讨论的其他器件:LM5066

工具与软件:

e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_2001.xlsx

您好、请为您提供随附设计工具方面的帮助。 使用该计算器时、我遇到的问题是它是如何得出最小功率限值的。 建议的最小功率限制是不切实际的高(1.2kW)、我不明白是什么促使该值在设计中如此高。 因此 SOA 裕度极低、而且有很多红细胞!

您能建议如何克服这个问题吗? 我已经附上该文件以供参考。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我将检查并重新回到这一点。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我在电子表格中找到了"公式"选项卡。 功率限制取决于 Rs 值越大、Rs 功率限制值越小。 由于系统中的高电流、我们使用250 μ R、由于功率耗散、我们无法使这个值更大。 因此、我一直在犹豫如何解决该问题。 如有任何帮助、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    只要不违反 SOA、就可以达到1.2kW 限值。 您是否能够查看 LM5066器件的器件?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我将 并联使用7x IPB017N10N5LFATMA1、这是一款符合非常高规格的 MOSFET。 Rdson 最大值为1.7mR。 从 SOA 来看、这很难判断。 故障时间为0.26mS、最大断路器电流为~250A。 因此、如果我将总电流除以7、则每个 MOSFET 必须能够处理35A 的电流(260uS)。 看看 SOA 应该还可以吧、你觉得怎么样?

    "你说什么?

    谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就计算器确认在 SOA 中我们是好的。 我的意思是、您还可以检查 lm5066器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是计算器有很多红细胞和'星空'太低的问题。 我已经尝试尽可能多地更改变量以减少错误,但我无法克服这个问题的功率限制? 您能对此提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来演示一下。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal 任何更新/建议。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    它显示了启动期间的违例。 实际负载电容是多少? 是否还会存在1欧姆的负载?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载电容未知。 负载为直流电机控制器。 负载电容较高、可导致大浪涌电流、因此需要使用 LM5069。 如果电机控制器发生短路故障、最坏情况下的负载可能是启动时发生死短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我再检查一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    主要违例显示在启动期间、因为在特定时间内上电1欧姆。 我想这不是实际情况。 您能帮我填充这个吗? 估算正确时会发生一些变化。  

    e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_D_5F00_Rakesh.xlsx

    此致

    Kunal Goel