This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:器件自定义工具

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25730, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390912/tps25750-device-customization-tool

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731BQ25730、、 TPS25751

工具与软件:

您好!  

我使用的是带有 BQ25731的 TPS25750D 。 使用 应用程序自定义工具时、生成的 bin 文件不起作用。 当我发布此信息时、他后来建议改用 TPS25751D。 此器件的应用自定义工具仍然不支持 BQ25731、尽管提供了与 BQ25731配合使用的 bin 文件、但也能用。 这个问题是、我们目前正在投入生产、并且 TPS25731D 实际上会在任何地方缺货。 在这方面、是否可以为与 BQ25731配合使用的 TPS25730D 生成一个工作的 bin 文件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    TPS25730D 不具有电池充电器控制功能。 这是一个可通过电阻器配置的仅受电 PD 控制器。 无法加载固件映像。  

    对于 TPS25751D、我们应该会在下个月末的 TI store 中储备一些其他材料。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    感谢您的答复。 我想你已经误解了我的帖子。 我是指 TPS257 50. D、而不是 TPS257 30. D.从其他帖子中、我看到有些人设法获得了适用于 BQ25730的图像。 在 TPS25751D 基本可用之前、是否可以为第一批产品至少提供具有所需设置的图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="402891" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390912/tps25750-device-customization-tool 通过此事、是否可以为 TPS25730D 生成一个可与 BQ25731配合使用的工作 bin 文件?

    我想原来的帖子里有一个拼写错误、谢谢您的澄清。  

    至于 TPS25750的图像、遗憾的是、我们无法提供该值。 我们将注意力集中在新的 TPS25751器件上。 听起来您可以在 TPS25751上工作、但只需要组件。 了解他们目前没有现货、但我们正在构建一个新的库存、该库存应在下个月末之前提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 抱歉我的拼写错误。

    如您所说、我确实在 TPS25751D 上工作、我只是在等待器件。 感谢您提供信息。 请注意、我正在使用 BQ25731充电器、到目前为止、TPS25751D 的自定义工具不允许我选择此器件。 目前、我收到了用于 TPS25731的 bin 文件、它运行得很好。 由于不同产品版本上的充电电流不同、我需要稍微不同的版本。 自定义工具是否有任何计划、何时支持 BQ25731;如果没有、可以申请所需的 bin 文件?

    谢谢