This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:TLV75733PDRVR

Guru**** 2522140 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392189/tlv757p-tlv75733pdrvr

器件型号:TLV757P

工具与软件:

大家好!
我们在项目中使用 LDO TLV75733PDRVR、以便从5V 输入电源获得3.3V 的输出电压。
根据数据表、LDO 可以承受1A 的负载、但当负载线测试时负载大于或等于700mA、它不提供3.3V 输出并停止工作。
 我已附上原理图快照供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    此处输入电压= 5V、输出电压= 3.3V、输出电流= 0.7A 功耗(Pd)=(5-3.3)* 0.7 = 1.19W

    DRV = 100.2 °C/W 时的 RθJA  

    考虑30°C 的环境温度(Ta)

    结温(Tj)= Ta +(RθJA * Pd)  ⇒30 +(100.2 * 1.19) ≅150°C


    在这里、您可以看到器件在建议的工作温度之外运行、并且非常接近热关断温度。 我认为这是这里的问题。  

    您是否能够发送具有 Vin、Vout 和 Iout 的示波器截图? 如果不看到器件的响应、我就无法确定问题是什么。

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!  
    我们将其理解为热关断问题、以确认相同情况。
    当最初将负载设置为700mA 时,它会工作几秒钟,并有故障,因为它达到比建议 值(Vin )更高的结温( 125°C ),你要求输入电压,输出电压和输出电流,附加快照和短视频相同。  
    请确认问题是由于热关断、并建议可能进行哪些修改以实现1A 负载  
    此致  
    Jay  

    e2e.ti.com/.../1000162825.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    感谢图片和视频。

    我相信您有一个连接在输出端的电子负载。  

    您是否能够移除电子负载并连接~4.7欧姆电阻器(3.3V÷0.7A = 4.71欧姆)作为负载、以查看该部件的行为是否相同? 我只是想确保 LDO 本身不会损坏。

    如果您看到纯电阻负载仍出现这种行为、 很可能的原因是 LDO 以某种方式损坏。

    同时,我将尝试了解你的视频中到底发生了什么,我将更新你。


    关于您的当前情况、在测试条件  Vin= 5V、Vout= 3.3V、Iout= 0.7A 的情况下、TLV757P 器件会在建议的工作温度之外运行、并且 LDO 可能无法按预期工作。

    您必须用另一个 RθJA 较低的设备替换该设备 。

    下面是 TI 网站上 LDO 产品页面的链接

    https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#2277=20%3B70&451max=1%3B7.5&634min=-37%3B3.3&634max=3.3%3B125&sort=1130;asc&

    我在此选择了滤波器、这样此页面上的产品将能够处理您的输出电压和至少1A 的负载电流。 可以使用各种筛选器、您可以根据需要选择其他参数。

    如果您无法找到器件、请向我提供您要查找的规格、我会尝试向您建议替代器件。  

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!  
    感谢您快速积极的响应  

    我希望您知道 LDO 不会损坏、它 在低负载下对于任何低于600mA 的值都可以完全正常工作。  
    现在我想知道、如果将引脚3 GND 连接到散热器引脚7、将有助于散热和增加过孔数量。  
    我已经附上了布局快照并显示了我在上面提到的连接。  
    此致  
    Jay

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    您应将 GND 引脚连接到散热焊盘。 此外、对于该器件、您可以将 NC 引脚(2和5)连接到 GND、如数据表的下图所示。

    但是、即使连接该器件后、仍会在"推荐的工作温度"之外运行、LDO 可能无法正常工作。

    即使 Iout=0.6A 时、即使器件似乎工作正常、  

    结温(Tj)= Ta +(RθJA * Pd)   ≅30 +(100.2 *(((5-3.3)* 0.6))⇒132°C。 此处器件也超出了 "推荐的工作温度"、LDO 可能始终无法正常工作。

    我强烈建议更换其他器件。  

    此致、

    Bobby