This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:TPS62841DLCR 调试

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391725/tps62840-tps62841dlcr-debug

器件型号:TPS62840

工具与软件:

你(们)好

我在其中一个设计中使用 TPS62841DLC 从3.3V 输入切换和输出1.5V。 但出于某些原因、我启用稳压器时、输出似乎在~2.6 - 3.3V (启用稳压器时、Vout 和 Vin 引脚之间似乎直接短路)。 我已经验证了我的电路板的引脚(焊接后)之间是否存在直接短路、似乎没有短路、EN 接收到3.3V 电压(与输入 Vin 相同)。 我已尝试尽可能严格遵循 webench 设计工具和数据表规格、 但无法调试其原因。  我在这里附加了原理图和布局。 如果有任何帮助或建议、我将不胜感激。

我还有一个 TPS2841评估板(采用 DGR 封装)、相同的设置在评估板中提供1.5V 的电压。   
e2e.ti.com/.../TPS62841DLCR-debug.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishak、

    感谢您使用 E2E。

    原理图中的 RSET 值不符合所需的1.5V 输出电压。 根据数据表中的表1、对于1.5V 的 VOUT、应选择102kΩ 的 RSET。

    您是否还可以验证您是否真的使用了 TPS62841DLC、而不是错误地使用了 TPS62840DLC 或 TPS62849DLC? 在这些器件上、相同的 RSET 会导致不同的 VOUT

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    抱歉、Rset 的值在原理图中有拼写错误。 我实际上使用了102K 电阻器和  TPS62841DLC。 我已使用数据表验证了封装标识、以验证它是否是 TPS62841DLC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishak、

    感谢您的澄清。

    您能否检查一下启动时序? TPS62841在启动期间检测 RSET 值。 缓慢的电源或 EN 信号上升可能会导致检测错误。

    此外、VSET 引脚上的外部寄生电容应小于100 pF、才能正确检测 RSET。

    请告诉我您的反馈。

    此致、

    Andreas。