This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:禁用 EN 时的输出漏电流

Guru**** 2388440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392047/tps25982-output-leakage-current-when-en-is-disabled

器件型号:TPS25982

工具与软件:

您好!

当 EN 已禁用时、我们需要知道通过输出引脚到 GND 的漏电流。 器件的输入电压为15V。 该漏电流似乎未在数据表中指定。

谢谢、我 Jesuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件不会像该 OUT 引脚那样导致从输出引脚到 GND 的直接漏电流。 您是否有任何疑虑、或者能否进一步解释您的疑虑。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    输出引脚上有一个10k Ω 上拉电阻器、我们使用该电阻器通过负载上的不同下拉电阻器检测连接到输出端的负载类型。 我们需要适当地选择上拉电阻、以适应 TPS25982输出的漏电流。 希望现在很清楚。

    等待您的回复。

    谢谢!

    此致、我耶苏拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I Jesuraj:

    VIN 为15V、ENABLE 为低电平、因此 FET 关断。 现在、如果 Vout 高于15V、则可能存在通过 FET 的体二极管从 Vout 到 Vin 的泄漏路径。 如果 Vout 保持低于 Vin、则可能会预计会有一些 FET 从 Vin 到 Vout 泄漏。 您是否要询问此泄漏、或者您能否对您要查找的路径泄漏进行标注。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    请参阅下图。 当 EN 为低电平时、输出电压将低于15V、因此没有电流流过体二极管。 我对连接到 OUT 引脚的 IMON /DVDT/ILIM 引脚的漏电流/偏置电流更感兴趣。   

    此致、我耶苏拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I Jesuraj:

    当 Enable 为低电平时、OUT 不会连接到 DVDT。 因此泄漏可忽略不计。

    ILIM 和 IMON 使用电流镜、不会导致 OUT 引脚发生泄漏。  

    此致、
    Arush