This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:关于 Vin 范围

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389713/lm73100evm-regarding-vin-range

器件型号:LM73100EVM

工具与软件:

你(们)好

IC LM73100能否在2.5V 的最小输入电压下工作。 我们需要为2.5V 至17V 的输入电压提供过压保护器件。

可以使用此器件吗?TI 是否还有其他任何推荐的器件? 请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    我对延迟答复表示歉意。

    该器件从 IN 引脚获取电源。  

    如果 Vin 降至该阈值以下、器件将关断(FET 将开路)。 因此、看起来阈值非常接近您所需的限值。

    此阈值适用于我们的大多数电子保险丝器件、因为它们直接从电源获取电源、并且没有单独的器件电源引脚。

    您能否分享您的工作条件(当前和所需的任何特定功能)。 您的终端应用是什么? 为什么工作电压范围这么宽?

    此致、
    Arush