This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:高功率 LED 调光驱动器

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391877/lm3409hv-high-wattage-led-diming-driver

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

工具与软件:

我正在尝试使用 LM3409 HV 设计 LED 调光电路  

输入电压为61VDC

Vo 52 VDC

I LED 3.7安培  

此灯用于视频/摄影、因此相机/录制仪表中不应有可见的波纹  

PWM 信号 40kHz  

MOSFET 使用 CMD 5950

请建议 FSW 的理想值  

请建议为了获得线性变化、我必须选择多大的电感值、对于纹波电流计算、3.7安培的百分比是理想选择  

如果您有任何其他建议、请参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh  

    您在其他线程中发送了同一问题。 请使用一个线程、避免重复。 谢谢。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    因为没有答复,我认为可能是由于超时这个线程不能继续  

    我将继续该主题  

    请引导我