This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:关于 UVP 电阻分压器

Guru**** 2814025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389087/tps922053-about-the-uvp-resistor-divider

工具与软件:

尊敬的团队:

我想知道 UVP 电阻分压器的设计。

在下一主题中、本文提到设计应确保电压高于1.4V。

[常见问题解答]如何为 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052设计 UVP 电阻分压器?

但是、 手册的第8.3.6节说明了以下内容:

>> 当  VUVP  高于  由用户确定的 CC 阈值 VCC_TH 时、
>>该器件作为可控制的恒流源运行、生成相对较低的输出电流、由 ADIM/HD 引脚上的低占空比 PWM 信号控制、用于预充电。
>>当  VUVP  低于 VCC_TH  但高于1.4V 时、器件产生相对较高的输出电流、通过 ADIM/HD 引脚上的高占空比 PWM 信号进行控制以进行 CC 操作。  

我想提出以下问题:

1. VCC_TH 的电压是多少

2.是否应考虑 VCC_TH?

3.在1MegΩ 规格下、根据指南、若 R_UVP1=1MegΩ Ω 且 R_UVP2=0 Ω、则 VUVP  为2.4V (>1.4V )。 是这样吗?
  -输入电压:12V
  -总 Vf (LED):最高7.2V

谢谢!

Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maru:

    V_CC_TH 由用户决定、主要由需要恒压模式的用户关心。 如果您只需要恒流模式来驱动 LED、则无需关注这一点。

    Unknown 说:
    3. 1MegΩ 以下规格、根据指南、如果 R_UVP1=1MegΩ Ω 且 R_UVP2=0 Ω、则 VUVP  将为2.4V (>1.4V)。 是这样吗?
      -输入电压:12V
      -总 Vf (LED):最高7.2V[/报价]

    如果最小输入电压= 12V、则是正确的。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的答复。

    V_CC_TH 由用户决定、主要由需要恒压模式的用户关心。 如果您只需要恒流模式来驱动 LED、则无需关注这一点。

    [报价]
    换句话说、我知道如果 V_UVP 高于1.4V、则可以通过 PWM 实现恒流控制。
    谢谢!
    Maru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在下星期一回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    [报价用户 id="496620" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389087/tps922053-about-the-uvp-resistor-divider/5313745 #5313745"]
    换句话说、我知道如果 V_UVP 高于1.4V、则可以通过 PWM 实现恒流控制。
    [报价]

    抱歉、我不明白"PWM"是什么意思?

    您是说"可以通过开关行为实现恒流控制"? 如果是、则说明操作正确。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的回复。

    很抱歉解释得不好。

    我想问一个问题:"如果 UVP 节点设置为高于1.4V、是否可以使用[8.3.5.1 PWM 调光]特性将电流控制到任何所需的值?"

    谢谢!

    Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maru:

    我想问一个问题:"如果 UVP 节点设置为高于1.4V、是否可以使用[8.3.5.1 PWM 调光]功能将电流控制为任何所需值?"

    您的问题的答案是肯定的。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您教我各种东西。

    我理解。 我将在设计中反映出来。

    此致、

    Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maru:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven