This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823:在100%占空比设计条件下的 IQ

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390674/tpsm82823-iq-in-100-duty-cycle-design-condition

器件型号:TPSM82823

工具与软件:

尊敬的团队:

我们正在寻找在100%占空比设计条件下运行的 TPSM82823 IQ?

您是否有手头的数据并可以与我们分享?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    在100%模式下、IQ 约为320uA。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    该数据是否处于器件省电模式?

    该 IQ 过大、无法满足客户的规格。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    用于测量的输出端没有连接负载。 当高侧 FET 和 更多电路开启时、100%模式下的内部 IQ 更高。

    但我看到 VOUT 用作 EVM 上 PG 的上拉电压。 此路径上可能会有一些泄漏(33uA)。

    100%模式下的 IQ 有哪些客户规格? 通常、应用在接近电池寿命结束时以100%模式运行、因此这可能只会持续很短的时间。

    此致、

    Varun