This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:SIMPLIS/PSpice 仿真模型

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391287/lmg3100r017-simplis-pspice-simulation-model

器件型号:LMG3100R017

工具与软件:

是否有任何仿真模型可用于  具有集成式驱动器的 LMG3100R017 100V、97A GaN FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sudip、

    我在这里添加了我的同事 Madhur 来提供帮助。

    此致!

    Kyle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudip:

    请发送电子邮件至- m-wagle@ti.com 、我们将与您分享 SIMPLIS 模型。

    此致、
    Madhur