This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:使用 BQ7694202而不是 BQ7694

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392119/bq76942-using-bq7694202-instead-of-bq7694

器件型号:BQ76942

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我在设计中使用过 BQ76942芯片、目前处于开发阶段。 在测试它时、我也有机会使用 BQ7694202型号。 根据我的设计、我在软件中禁用了 REG1和 REG2、并将 REGIN 和 BREG 引脚接地。 在测试  BQ7694202时、硬件配置相同、但在引脚 REG1上、 我观察到3.3V。 这里有一个问题、根据数据表、如果我们要使用 REG1和 REG2、则需要在 REGIN 上提供5V 输入、但在我的设计中、它是接地的。 我的问题是:

1.如果 REGIN 接地、Put 中 REG1的源是什么?

2.如果硬件配置如上所述,是否会出现任何功能异常?

3.能否使用 BQ794202型号来代替 BQ76942?

此致、

Janardhan Babu Marri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Janardhan:

    1. REG1的源来自一个称为 REG0的内部前置稳压器。

    如果要关闭 REG1、可以通过清除来禁用 REG0  Settings:Configuration:REG0 Config[REG0_EN]  位 有关 LDO 的更多信息、我建议阅读一节  6.3.1前置稳压器控制  状态 TRM 这可能是有用的信息。

    2.当前配置不应有任何异常。

    3. 如果需要、可使用 BQ794202。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您的帮助。

    此致、

    Janardhan Babu Marri