This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TPS61322:

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61299, TPS61322, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391004/tps61322-tps61322

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件: TPS61099、TPS61299

工具与软件:

我们尝试将电压从1.2V 升至3.5V。但电压没有增加。 请帮助我们设计电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TPS61322系列器件只有固定输出电压选择。

    请参阅数据表中的器件比较表。

    您可以接受3.6V 的输出电压。 您也可以尝试 TPS61299或 TPS61099、它们具有更多的可选输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经导入了 TPS613221ADBVR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您可以参考数据表中的图8-1进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了这个数字。 但我们无法在输入端连接电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法在输入端连接电池的意思是什么? 只需将电源与 Vin 引脚焊接即可。