This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:SDIM 到输出电流延迟

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389445/tps92641-sdim-to-output-current-delay

器件型号:TPS92641

工具与软件:

嗨、团队:  

1)我想知道 PWM 信号进入 SDIM 引脚与电流通过 LED (下图中的红色箭头、以 ns/us 为单位)之间有多长时间的延迟。

1) 2) SDIM/SDRV 引脚的最大频率是多少? 根据我使用 tSDIM-RIS/FALL 进行的计算、关于5MHz 似乎是上限;是否有任何其他限制?

此致、

Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在下星期一回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    请参考我的以下评论:

    1) 1)如果您在这里提到的延迟是"SDIM 变为高电平"和"SDRV 下降"之间的延迟、那么该延迟有一个参数 t_SDIM-FALL。 请参阅数据表。

    如果您在此处提到的延迟是"SDIM 变为高电平"和"LED 电流达到目标值"之间的 延迟、那么很难为此延迟提供特定的值、因为这将取决于许多因素、例如 LED 正向电压、输出电流和输出电容器(如果有)等

    2) 2) SDIM/SDRV 信号的频率通常不会超过开关频率。 因此、理论上  SDIM/SDRV 信号的最大频率 将低于1MHz。 但是实际上、该最大频率也受到其他因素的限制、例如 LED 正向电压、输出电流和输出电容器(如果有)等

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    感谢您的答复。

    此致、

    Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven