This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:如何确定是否需要使用输出电容器

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391100/lmr38010-how-to-decide-the-no-of-output-capacitors-required

器件型号:LMR38010

工具与软件:

大家好

  1. LMR38010的输出电容器表如上所示。 对于从24V 到12 V 的电压转换,频率为1000kHz,输出电流为1A ,电流纹波比为0.4 (di/io ),计算电感值约为15uH ,负载电流变化最小电容值为0.8 A ,电压纹波约为3%,计算电容值约为1.11 uF ,但该表显示使用了两个10uF 电容器。 如果一个10uF 电容器的降额电容在12V 且在所有温度下超过计算得出的1.11uF 电容、那么单个电容器就足够了吗? 我们如何确定并联电容器的数量?

用于计算所需最小电容的公式取自 TI 应用手册 SLVA477B

谢谢

Alphons.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alphons:

    从数学角度来看、是的、这就足够了、但是我们添加了额外的输出电容、以更大限度地降低 ESR、提高转换器的瞬态抗扰度并解决制造差异等其他情况。

    对于该转换器、通常宜从2x 10uF 开始、因为负载电流不是那么高。  我们有时可能会添加一个较低的电容值、因为它们对较高频率电流的响应更好。  

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在这里要处理多大的 ESR?  鉴于 IC 数据表未提供任何频率响应特性、我们如何确定合适的 ESR 值? 电容值为10uF、我们可以得到、在陶瓷电容和1 MHz 附近、这些电容会有自谐振、ESR 将非常小(Mohms)、我们是否需要使用并联电容? 作为设计师,我们如何做出这一决定?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alphons:

    很抱歉耽误您的响应。 若要确定频率响应特性、您可以查看电容器数据表。 通常陶瓷电容器具有较小的 ESR、因此为了在整个频谱范围内发挥优势、最好将一个大电容器和一个较小的电容器结合使用、例如10uF 与0.1uF 电容器并联。  

    谢谢!

    Richard