This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:LED 短路/故障问题

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392135/tps61194-led-short-fault-question

器件型号:TPS61194

工具与软件:

TPS61194的数据表显示以下内容:


当 VDDIO/EN 信号设置为大约2到20us L、然后返回到 H 时、会恢复故障信号。
此外、如果检测 LED 短路状态的条件仍然存在、那么故障是否会再次下降到 L?
(重新检测之前是否有间隔?)

我担心如果短路情况继续存在、如果 EN 信号恢复、故障将再次下降、EN 信号将下降、EN 信号将下降、EN 信号将下降、EN 信号将返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    如果故障持续存在、则故障将保持低电平。

    对于"如果 EN 信号恢复、故障将再次下降、EN 信号将下降、EN 信号将下降、EN 信号将下降、EN 信号将返回"、您的意思是什么? EN 不会由于 FAULT 处于低电平而被拉至低电平。

    BR

    Patrick