This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:IBB、如 PMP2333

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392052/lm61495-ibb-like-pmp23333

器件型号:LM61495
主题中讨论的其他器件:PMP2333TPSM63610

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我正在寻找一款可与以下计划配合使用的器件。

计划1.
输入电压:6.5V
输出电压:-6.5V
输出电流:3.0A

计划2.
输入电压:5V
输出电压:-5V
输出电流:2.6A

是否有可能通过将 PMP2333与 LM61495配合使用来实现此目的?

TPSM63610可以使用 PLAN-2、但 PLAN-1似乎很困难。
www.ti.com/.../snvaa71

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    根据 snvaa71、 如果您的应用满足等式1和2、则大多数(峰值电流模式)器件应能够在您的条件下运行。

    在这种情况下、如果将 snvaa71应用于 LM61495、则可能能获得所需的结果。

    此致!

    Ryan