This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:电池负电流读数...

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, PMP41083, BQ25756, BQ25750, INA185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385445/bq25756-battery-negative-current-reading

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:PMP41083BQ25750、BQ34110 INA185

工具与软件:

您好!

我们将使用该器件来备份太阳能电池板 MPPT 应用、 原理图(在 P_OUT 部分中)反映了 PMP41083的情况、其中 P_OUT 在 RBAT_SNS 之前连接...
我们正在使用充电终止禁用(EN_TERM = 0)的器件、这样、电池始终刷新、并且充电器始终"在线"以最终为负载和电池供电...

一切都很好,除了小细节……  

似乎 任何负电池电流(从电池流出到负载的电流)都不会被充电器读取,除非它被置于反向模式,因此,如果我们有一个负电流从电池流向负载,这样的电流似乎被充电器读作0,并且 REG0x2F_IBAT_ADC 寄存器返回0而不是负电流....

但在电池电量耗尽时、充电器并非始终处于反向模式。。
例如,我们可以让太阳能电池板(和充电器)向系统输送一些电流和电压... 负载激活、并耗尽太阳能电池板的可用能量、 但这还不够、因此缺少的能量将从电池中耗尽、我们可以看到来自电池的能量使用外部仪器测量(负)电池电流、 但是、我们无法通过充电器 RBAT_SNS 分流器读取电池流出的电流、因为 REG0x2F_IBAT_ADC 寄存器始终返回0、而不是负电流、如果我们启用反向模式、则读取负电流...

我已经检查了器件的所有寄存器、最终找到了一些与此相关的修复方法、但不能...

所以,我的问题: 充电器只有在反向模式下才会读取负的电池电流吗? 在 NORMAL 模式下无法读取此类输出电流...?

感谢您的支持...

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    这只是为了澄清、您尝试测量的电流是流经输出感应电阻器、还是系统负载直接取自电池?

    我们不建议在使用 BQ25756的 RBAT_SNS 之前放置系统负载。 我建议放置系统负载、以便直接从电池取电。 您是否能够使用电池电量监测计/监视器来测量电流?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您发送编修。  

    负载通过 RBAT_SNS 电阻器从电池汲取、我们(我不是该 HW 的设计人员)但是预计会从 RBAT_SNS 分流器上的 BQ25756 (如果不处于反向模式、则没有理由不读取它)上读取电池的"负"输出电流...

    我在这里附上了 OUT 板的原理图 pdf、其中用红色箭头表示特定情况下的电流流动、其中的器件来自输入面板、的器件来自电池、当我们能够读取通过 R48的电流时、通过 R8的电流报告为0…… 除非我们进入反向模式(但我们没有理由这样做,因为我们仍然有来自太阳能电池板的电力)...

    再次感谢您的观看...

    此致...

    Alexe2e.ti.com/.../01_5F00_mppt_5F00_schematicM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    不打算在将系统负载连接到 POUT 时使用充电器。 为了确保充电器的稳定性、需要在 RBAT_SNS 之后连接负载。 充电器使用 RBAT_SNS 测量电感器电流。

    另外、我简单看了一下您的原理图、推荐以下器件:

    • R27应该被短接。
    • 引脚17应短接至 GND
    • 我建议在靠近 MF17的 Pout t oGND 上添加1µF 陶瓷电容器。 我建议在靠近 MF7的输入端使用相同类型的电容器

    顺便提一下、以下是我们的原理图和布局检查清单: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277772/faq-bq25756-schematic-and-layout-checklist

    作为权变措施、您可以动态更改充电电流以满足负载电流吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的建议、我已将您的回复转发给硬件设计人员、以便他评估...

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385445/bq25756-battery-negative-current-reading/5299604 #5299604"]为确保充电器稳定性、需要将负载连接在 RBAT_SNS 之后。 充电器使用 RBAT_SNS测量电感器电流

    我不确定硬件设计人员是否考虑过这一点...

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385445/bq25756-battery-negative-current-reading/5299604 #5299604"]作为一种解决方法、您能否动态更改充电电流以满足负载电流要求?

    我们可以、但我们无法在不添加传感元件(这是成本受限的电路板)的情况下测量负载电流、这就是为什么人们认为使用 RBAT_SNS 来读取从电池流出的电流... 设计人员不希望以相反的方式读取电流...

    此时、我们还在评估 BQ25750、您认为它是否适合我们的需求?

    为了清楚应用、我们有一个太阳能电池板、用于为电机供电的电池和最终用户可能添加的其他元件充电... 虽然我们 可以通过电机驱动器读取电机电流、但我们无法从任何添加的负载中建立任何其他电流等等、我们还需要跟踪电路板本身的电流(其中有许多可切换组件、如 NFC、无线电、RS485上的其他电机的从站)、因为它必须在电池达到低储电量时最终关闭各种元件、以节省电力... 以前在输出线上安装了一个量规计数器,但最终客户希望它被切断(成本原因)并使库仑计数器自己读出流出计数器...这是他的想法..

    感谢您的支持

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我认为该电池将需要某种来自电池电量监测计或电池监控器的保护/平衡电路。 客户是否可以使用电池监测器测量流入和流出电池的电流?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    很抱歉我的回复出现延迟...

    我们正在对此进行研究、通过在电池输出端添加类似低成本电流读取设备、这似乎是目前唯一经济实惠的选择... 我们将在本周结束时与最终客户进行讨论、以了解他更喜欢做什么...

    对于我们所看到的、电池电量计太贵了、在电路中我们已经添加了 BQ34110、但它似乎不适合应用、传感非常慢等等、在 I2C 总线上、它使用了很多 I2C"时钟条纹"功能、我们无法承受总线如此慢...

    我们正在评估低侧电流感应、INA185目前可能是理想的选择、 我们将在以100Hz 的速率对所有类似产品采样时以微量级累积电荷、在电流读数上的分辨率可能小于1 mA。  

    感谢您发送编修。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    不用客气。

    您或许还可以向电池监测器或电池电量监测计组发布 E2E 问题。 他们可能能为您提供更多的电池保护/测量方面的信息。 如果您愿意、我也可以将它们放入此处。

    顺便说一下、客户是否有办法平衡电池电芯?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    很抱歉我的回复中出现延迟、但我一直忙于修复 电路板上的其他一些东西...

    那么、回到您的问题、不、客户不是在对电池的电池单元进行平衡、而是使用简单的两线制电池... 而对于电量监测、我们 正在考虑放置一个带有模拟回路的低成本电流感应器件、微型器件已经在@ 100Hz 的频率下对所有模拟输入进行采样、然后我们将通过固件制作一个电流监测计... 不是最好的方法、但这是最初想要做的最终客户...

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    谢谢您让我知道。 这听起来是一个可行的计划。

    我现在将结束该主题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦