This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:SW 尖峰

Guru**** 2513705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392219/lm25011-sw-spike

器件型号:LM25011

工具与软件:

客户使用 LM25011制造了 CC/CV 电路来为4串电池充电、输入电压为35V、输出电压约为18V、500mA、400V。

但是、客户的生产线上安装了一些有缺陷的 LM25011产品、其中大多数是由于 SW 引脚和 GND 之间的阻抗降低、如下所示:

此外、客户 还在 SW 引脚在正常运行期间导通时检测到超过规格的尖峰电压。

您能否说明一下该尖峰电压是否会对 IC 造成损坏? 如果是、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您可以让客户使用 SW 上的尖端和接地筒探头进行检查吗? 有时该振铃是由 GND 探头的杂散电感引起的。

    例如:

    常规探头:

    尖头与桶:

    谢谢!
    Andrew