This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于 bq76952单节电池的功耗

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390811/bq76952-about-the-power-consumption-of-single-cell-of-bq76952

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:
我想知道 bq76952单节电池电压采集的功耗。 我在规格中没有找到此器件。 您是否有相关的测试数据?
我连接了原理图上的两节、例如 VC12连接到 VC13、该节的功耗翻了一番、但规格中没有相关说明。 你能解释一下吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是几个问题:

    1.如何测量功耗?

    2.能否发送原理图和.gg 设置文件?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:
    1.如图所示、把电流表串联到单电芯的采样管路上、测量功耗。
    2.对不起、由于某种原因无法提供。
    13S 原理图设计、将 Vcell Mode 配置为0xabff、然后连接 VC15和 VC14、连接 VC13和 VC12、连接 VC11和 VC10、VC14、VC12和 VC10的单电芯功耗是其他单电芯连接电芯的两倍。
    我没有在产品规格中找到单节电池的功耗数据、因此我想了解这部分信息。 您能帮忙吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功耗增加是正常现象。 但是、我们目前没有任何文档支持这一点。

    此致、

    Thomas Rainey