This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:从故障模式恢复时出现问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391690/bq2973-issue-recovering-from-fault-mode

器件型号:BQ2973

工具与软件:

您好、我看到 BQ29737电路有一些奇怪的行为。 我将其用于单节电池、无电池组、直接连接到如下充电器(Vbatt 和 GND 之间连接的充电器)。 为了测试它、我一直将电池+和-电源轨拉至4.3V 以上和2.8V 以下以确认 OVP 和 UVP 功能、当它启动并且 FET 在这些预期设定点关闭时、当我将电压设置回正常区域(例如3.5 - 4V)内时、它无法恢复。 有趣的是、只有当我(a)将电池网络短接至系统接地网络(在右下角)或(b)打开充电器后、它才会恢复、即使重新关闭充电器后、BQ 也已解决了它的故障。 有什么建议吗? 下面的电路看起来是否合理?

非常感谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我注意到绕过 MOSFET 的连接。 您能否也向我展示一下原理图的那一部分?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Thomas、它只是一个未加载的保险丝、作为备份、以防 BQ 无法正常工作、因此不会产生任何影响。 假设保险丝未加载、那么电路是否看起来正常? 与数据表/EVM 原理图相比、我觉得这很好、但接地基准发生了一些奇怪的事情。 谢谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    您的原理图看起来很好。 我认为这个问题可能与您的测试程序有关。 我只是要确保您满足中列出的恢复要求  9.4.2过度充电状态  和  9.4.3过度放电状态。  

    此致、

    Thomas Rainey