This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:原理图审阅

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391755/tps543c20a-schematic-review

器件型号:TPS543C20A

工具与软件:

尊敬的 Britton:

我附上了 原理图和填写好的设计计算器、供您按照讨论的内容进行查看。

我已经尽力填写设计计算器第二页上的原理图检查清单。

我 有 一些未标记为闭合的未完成项目、尤其是 RSP/RSN 引脚。

您还可以推荐一个2.2nF 高频电容器。 0603 25V 额定电压、用于 VIN 上的开关纹波滤波。 目前我有一个10nF 16V 电压。 这可能是无用的。 TSP543C20的数据表参考了25V 条件下的2.2nF 高频电容器、但我找不到 PN。

我还将缓冲电路放置在输出端作为占位符、并将元件减去。

在附件中、我提供了一个 Altium 项目、其中包含标记为 Switcher B 的 SMPS 原理图(这是项目中唯一一个完成的电路)

所有相关数据表也包含在附件中。

再次感谢您的帮助、

Matt

e2e.ti.com/.../TPS543C20--TI-Schematic-Review.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    感谢您的分享。 本周我会回顾并回复您

    此致!

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    在看了原理图后、我只有几个建议:

    对于所选的电阻分压器、您需要在 VSEL 上使用121k Ω 电阻器来选择1.05V 基准电压。 开路设置会将您的输出电压降低到意外的 输出

    您可以忽略前馈电容器 C20。 占位符很重要、但如果未填充占位符、您的性能应该良好。

    要回答 上述问题:  

    我们通常对 VIN 上的高滤波器旁路电容器使用0403 50V 电容器、如果您可以使用0403的容值、则建议使用 C0402C103J5RACTU

    此致、

    Britton