This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:FC 标志不#39;充电终止/完成 ROSC 100%时 t 设置为高电平

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391887/bq40z50-fc-flag-don-t-set-high-on-charging-terminated-completed-rosc-100

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

充电完成时、FC 标志未设置为高电平充电完成、ROSC 100%。   我还附加了配置文件

e2e.ti.com/.../FC_5F00_ISSUE_5F00_18_2D00_07_2D00_24.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moeez、

    您的 gg 文件建议、当 RSOC 为100%时、未将 SOC Flag Config B 寄存器配置为设置 FC 标志。  

    请注意、上面突出显示的寄存器显示0x8c、 二进制10001100。 您需要设置 FCSETRSOC 位才能设置 FC 位。

    此致、

    Siddharth