This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:适用于385V 高输出电压的补偿网络设计

Guru**** 2535140 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391685/ucc28951-compensation-network-design-for-high-output-voltage-of-385v

器件型号:UCC28951

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我希望这封邮件能让您满意。 我们目前正在设计将 UCC28951控制器 IC 用于 PSFB 转换器的电源。

我们的电源在350V 标称输入电压下工作、目标输出电压为385V。 PSFB 转换器配置在输出端包括一个全波整流二极管桥、此桥利用一个非中心抽头变压器而非具有同步整流功能的典型中心抽头变压器。

为了优化设计并最大程度地降低功率损耗、我们为电压反馈分压器的顶部电阻器选择了~1M Ω(准确为1039.2k Ω)的电阻、从而计算出的底部电阻值为6.79k Ω。

根据 TI 为 UCC28951提供的 Excel 设计工具、这些电阻器值建议使用 Rf=3Mohm、Cz=0.06nF 且 CP=5.6pF 的补偿网络。 然而、经审查、这些 CZ 和 Cp 值似乎非常低。

您能否验证这些值(RF=3M Ω、CZ=0.06nF、CP=5.6pF)是否适合用于在我们的特定配置下实现385V 输出电压的 PSFB 转换器? 我们感到关切的是、如此低的电容值可能无法提供足够的补偿。

此外、如果您能提供有关 UCC28951 COMP 引脚泄漏电流规格的信息、我们将不胜感激。

非常感谢您的帮助。 我期待您的答复。

请查看随附的 Excel 工作表、这些工作表随我们的设计规格更新了。

此致、
Ahmad Kamal

e2e.ti.com/.../SLUC222D_5F00_385V_5F00_1000W_5F00_TI.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有兴趣、可通过以下链接访问应用手册、其中介绍了使用 UCC28951的 PSFB 的分步设计过程。

    这里有一节介绍对电压环路进行补偿。  该 Excel 工具用于通过本应用手册生成、我相信您会发现它对您的设计过程很有用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    理论上、Excel 工具将根据您选择的功率级增益和电阻分压器来计算补偿值。  这导致  RF = 3 M Ω、CZ=0.06nF、CP=5.6pF。  您正确的是 RF 电阻器相当大、从而导致 CZ 和 Cp 较小。  这 容易受到噪声的影响。  如果您决定使用这些元件、则需要通过网络分析器和大信号瞬态测试以及设计验证来验证它们在您的设计中是否能正常工作。

    应用手册和 Excel 设计工具设计、以使用2类放大器反馈。  这通常用于低电压应用。  由于您的输出电压非常高、因此在反馈环路中放置3类补偿器反馈和额外的零点可能会大有裨益。  下面是添加组件 Cz2和 Ri 1添加额外零(fz2)的位置。

    fz2=1/(2*3.14*Cz2*RI)

    您可以使 Ri1 1/10并将 fz2设置 为比所需交叉低十倍频。  这可以通过根据所需的 fz2和 re1选择 Cz2来实现。  这将使您所需的射频减少10倍、并 将 CP 和 CZ 增加10倍。  实际上、在交叉处、这也会使相位额外增加45度。

    我修改了 GCF 增益以显示 fz2的影响。

    Excel 设计工具设计为使用2类补偿。  如果您使用3类补偿、 则将无法使用它来估算电压环路小信号响应。  您将需要使用网络分析器和大信号瞬变来验证电压环路控制是否稳定。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、