This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:UCC27211A

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384601/ucc27211a-ucc27211a

器件型号:UCC27211A

工具与软件:

您好!

我目前将 UCC2721A 栅极驱动器用于具有48V 输入的半桥 LLC、在 FET 导通期间看到顶部和底部 FET 的高毛刺脉冲并导致击穿。 您是否有 可导致此问题的技术说明? 您是否可以使用此驱动器分享半桥电路的 Simplis 模型?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Loc、

    感谢您就有关 UCC27211A 的问题联系 TI。

    查看您的原理图、自举电容器 C2没有预期的大、并且无法存储足够的能量来为高侧提供电流。 此外、旁路电容 C1应靠近栅极驱动器放置、并放置在 R7电阻之后。 请阅读本应用手册、了解如何选择这些元件。

    针对半桥配置的自举电路选择

    您能否共享 HO 和 LO 的波形并确认它们之间的死区时间?

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Loc、

    您是否能够解决此问题? 如果是、您能解释一下您找到的内容吗? 或者、您能否提供上述问题的更新以及问题的状态?

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Loc、

    我现在要结束此主题、前提是您已经解决了这个问题。 如果需要更多帮助、请回复并重新打开该主题。

    谢谢!

    William Moore