This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:DBUR 选择

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391411/ucc28782-dbur-selection

器件型号:UCC28782

工具与软件:

专家、您好!

客户想知道如何选择 DBUR。 您会告诉我们如何选择它吗?  可以使用 SS115LW RVG 吗? (它在 EVM 上使用、称为 D3和 D17。)



此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好藤原山、

    感谢您联系我们。

    二极管需要为小信号肖特基二极管。  如 EVM 中所示、150V 看起来非常高、在40V 范围内可能是较低的值。

    此致、

    Harish