This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35:调整监控电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389013/tps35-adjusting-the-monitoring-voltage

器件型号:TPS35

工具与软件:

大家好!

我有一个有关 TPS35的问题。
我知道 TPS35可以将监控的电压设置为可调。
如果要将受监控电压的阈值电压设置为任意电压、应使用哪个端子来设置它?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    感谢您的提问。

    TPS35没有可调型号。  VIT–阈值电压范围介于1.05V 至5.4V 之间、步长为50mV。 请在详细的设计过程第8.2.1.2.1节" 设置电压阈值" 部分中查找有关如何确定正确型号的详细说明。  

    TPS35根据所选的引脚排列选项提供一个或两个 SET 引脚。 SET 引脚为用户提供了灵活性、可对看门狗超时周期(TWD 计时器)进行编程。

    此致!

    Sila Atalar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的答复。

    我知道 TP35产品不允许使用可调节的监控电压。

    对于配备可将监控电压设置为可调节值的看门狗计时器的产品、您有何建议

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    TPS3850 是一款具有窗口看门狗计时器的窗口监控器(UV 和 OV 监控)、  TPS3850H01DRCT 是可调节型号。

    我希望这对您有所帮助!  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您发送编修。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    很乐意提供帮助!

    此致、

    Sila.