主题中讨论的其他器件: TPS3430、TPS3435
工具与软件:
尊敬的 TI:
我一直在开发一个系统锁存使用外部开漏缓冲器根据应用手册: snva837。
在本文档中、实施方案以 TPS3430为基础、但我自行判断:TPS3435-Q1和 TPS3430的实施方案相似。
Im 与 TPS3435AFACADDFRQ1配套使用
在测试时、我根本没有发现锁存功能起作用。
我将对组件使用下一个值:
- Crst = 2.2nF。
- CWD = 10nF。
- WDO*之后的10k 上拉电阻器。
- SET0 = 0。
- VDD = 3V3。
测试时、我发现电容器刚刚由 Crst 引脚充电、但据我所知、当置为有效时 、开漏缓冲器 SN74LVC1G07DBVR 应该会阻止 Crst 充电、从而锁存整个系统。
对于锁存功能不起作用的原因、您有什么建议吗?
此致、
最大值