This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007:LM5007、Vin 短路、启动延迟为50ms?

Guru**** 2531270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389042/lm5007-lm5007-short-on-vin-50ms-startup-delay

器件型号:LM5007

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

当对板载输出短路时、Vin 电压降低约10ms、然后在保险丝熔断后恢复。
但是、IC 除了10初始状态之外还需要40ms 才能恢复。 在此期间、如果输出端安装的电容器不足、输出电压会持续下降、从而导致电路板关断。

为什么这40ms/50ms 延迟打开? 有没有办法防止这种情况?

请查看随附的图片  、以了解情况。

谢谢!

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar

    您能否分享原理图? 另外、标记 CH1、CH2、CH3和 CH4? 我想 CH1是 VIN、CH2是负载电流..........

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    Ch1是 Vin、  
    CH2是 LM5007输出

    CH3为3.3V (如果我们没有足够的电容器作为输出、则会关断)

    Ch4是 Vin 电流(短路)

    CH1蓝色曲线表示 lm50007的电压输入、我们将其短路、从而在保险丝熔断期间导致0V (大约)。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar  

    您可能需要连同您提到的 VIN 节点测量 V (C81)、V (C75)、V (C53)。 请在准备好后分享波形。  

    不建议通过内部高侧功率 MOSFET 对存储在输出电容器中的能量进行放电。 如果有过量的电流从输出电容器回流、则可能会损坏 IC。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EL:

    在我的图片中、Vin 是 VC53 (深蓝色)、VC81是青色曲线。 VC75接近 VC81。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar

    V (C81)因 L4电感限制反向电流而缓慢下降。 由于采用 D26反向阻断二极管、V (C75)下降速度将更慢。  

    我想 当您可以看到40ms 的延迟时、Cvcc 已完全放电至低于 UVLO、而当您 可以看到50ms 的延迟时、它没有完全放电。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、诀窍在于降低 C81值、以更快的速度降低电容、使 SW 引脚上的电容达到2V 以下、从而再次启动 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar

    很有道理。 如有任何疑问、请随时与我们联系。

    - EL