This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:嵌入式

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392147/emb1499q-emb

器件型号:EMB1499Q

工具与软件:

我需要以下引脚的电压/电流的典型值和最大值。 GATE_HS1、GATE_HS2、GATE_LS。 我已经将 PSMN4R0-30YLDX 用于 GATE_HS1和 GATE_HS2、需要检查相同的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deeksha、您好!

    GATE_HS1和 GATE_HS2均由运算放大器供电。 运算放大器的正电源轨连接到 PVINF。  

    GATE_LS 也由运算放大器供电。 此运算放大器的正电源轨连接到 VINP。

    典型值和最大值由 VINP 和 PVINF 确定。

    这三个栅极还具有击穿保护、如"FET 栅极驱动器"部分所述。

    由于 EMB1499是一款已使用13年的组件、因此除了数据表中说明的内容外、支持非常有限。

    此致、

    David