This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:OTP 编程、供电和电荷泵

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391538/bq76942-otp-programming-powering-and-charge-pump

器件型号:BQ76942

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我会遇到一些关于打开芯片和 电荷泵的干旱

  1. 我是否可以通过在 BAT 和 VSS 引脚之间使用台式电源(无电池电压)提供12V 电压来打开 BQ76942芯片、以及下拉 TS2 (用于唤醒)和 RST_SHUT?
  2. 能否在不连接电池电压或不使用电池的情况下对芯片进行 OTP?
  3. 电荷泵电路如何工作? (数据表仅提供添加 BAT 电压+ 11V 或5.5V 的配置)
  4. 电荷泵有任何内部方框图吗?

此致、

Janardhan Babu M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Janardhan:

    对于 OTP、必须对 BAT 引脚和最高 VCx 引脚(对于 BQ76942、为 VC10)施加12V 电压。 至于 TS2、器件应在向 BAT 引脚施加电压时唤醒。 RST_SHUT 可以连接到 VSS。 您可以参考这一点 常见问题解答 以了解有关 OTP 的有用信息。

    2.是的,只要您符合上述要求,您就可以在没有电池电压或电池的情况下进行 OTP。

    3.为了更好的理解电荷泵是如何工作的,我建议阅读部分  4电荷泵(和 FET 导通)  状态 带有 BQ76952、BQ76942电池监控器的多个 FET (修订版 A) 

    4.是的、您可以参阅 BQ76952、BQ76942和 BQ769142的引脚等效图 应用手册、 实在是太大  图1-2. CHG 引脚等效图、如 图1-3所示。 BAT 和 CP1引脚等效图、  和 图1-4. DSG 引脚等效图。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢快速重放、关于电荷泵、我已经讨论了上面消息中的参考内容。 但我要模拟电荷泵电路、以便更详细地了解它。 您能帮助我分享一些有关电荷泵电路的更多细节吗?

    此致、

    Janardhan Babu Marri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Janardhan:

    很遗憾、我无法分享有关电荷泵电路的更多详细信息、因为它是专有信息。

    此致、

    Thomas Rainey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    不是问题、感谢您的支持。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Janardhan Babu Marri